CNC-VMCs - vertikal
Haas VMC

Eigenschaften der vertikalen Bearbeitungszentren

Alle Bearbeitungszentren von Haas bieten Ihnen die Leistungsmerkmale und Kennwerte, die Sie brauchen. Dadurch werden sie zu den besten Investitionen, die Sie je getätigt haben – bei einem höheren Nutzwert, höherer Flexibilität und Produktivität.

Zum Anzeigen der Leistungsmerkmale hier klickenZum Verbergen der Leistungsmerkmale hier klicken

Im Folgenden sind nur einige der Funktionen, die Haas zum führenden Anbieter auf dem Gebiet hochproduktiver und hochwertiger CNC-Maschinen machen, aufgeführt. Und die mittlerweile legendäre Haas-Steuerung sorgt für Bedienerfreundlichkeit an allen vertikalen Bearbeitungszentren. Bei der Konzeption, Konstruktion und Herstellung wurde an den Programmierer und den Bediener gedacht – deshalb gibt es so viele intuitive Funktionen, die man in keinem anderen CNC-Bearbeitungszentrum findet.

Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Haas Solid Foundation
Massives Fundament

Robust und kraftvoll

Am Anfang aller robusten, widerstandsfähigen Maschinen von Haas steht ein solides Fundament. Egal, was Sie bauen wollen – ein Einfamilienhaus, ein Hochhaus oder eine Hängebrücke – die Festigkeit der Konstruktion hängt von der Festigkeit des Fundaments ab.

Weitere Informationen
Haas Advanced Spindle
Innovative Spindel

Präzise und zuverlässig

Bei Haas werden die Spindeln auf Präzision, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Produktivität ausgelegt. Die anspruchsvolle Ausführung unserer Spindeln ermöglicht einen hohe axiale Kräfte bei minimaler Wärmeerzeugung.

Weitere Informationen
Haas Tool Management
Werkzeugmanagement

Zuverlässiges Werkzeugmanagement

Ganz gleich, ob es sich um einen Großauftrag oder eine Kleinserie handelt, Haas hat intelligente, automatische Werkzeugwechsler mit grosser Kapazität, der Ihre Durchlaufzeiten verkürzt und in Ihr Budget passt.

Weitere Informationen
Umfassende Produktpalette

Große Vielfalt

Die neuesten vertikalen Bearbeitungszentren von Haas zeichnen sich durch zahlreiche Optimierungen aus, von denen sowohl der Eigentu¨mer als auch der Bediener profitiert.

Weitere Informationen
Die VMCs von Haas
 

CNC-VMCs - vertikal

print

Als Gene Haas im Jahr 1988 das vertikale Bearbeitungszentrum (VMC) Haas VF-1 einführte, setzte er in der Industrie neue Maßstäbe für hochwertige CNC-Qualitätstechnologie. Heute gibt es für alle Ihre Anforderungen mit Sicherheit auch ein VMC von Haas Automation.

Die VMCs von Haas zeichnen sich durch leistungsstarke Spindeln mit Vektorantrieb, bürstenlose Servomotoren mit hohem Drehmoment auf allen Achsen sowie eine Gusseisenkonstruktion mit hoher Steifigkeit aus. Angeboten werden Konfigurationen, die von SK-40- und SK-50-Modellen mit Getriebe für hohe Drehmomente und große Zerspanleistungen bis zu den Super-Speed-Ausführungen mit Inline-Direktantrieb-Spindeln für die anspruchsvollsten Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen, reichen.

Die TM-Modellreihe für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau von Haas ermöglicht den erschwinglichen Einstieg in die CNC-Fertigung und einen mühelosen Übergang von manueller zur CNC-Bearbeitung. Sie ist mit dem firmeneigenen, intuitiven, dialoggeführten Programmiersystem IPS ausgerüstet, das die Einrichtung und die Bedienung sogar ohne Kenntnis von G-Codes wesentlich vereinfacht.

Doch das sind nur einige wenige der Innovationen, die Haas Automation zu dem führenden Anbieter hoch produktiver und hochwertiger Maschinen werden lassen. Und mit der legendären Haas Steuerung ist jede VMC auch noch äußerst einfach zu bedienen. Sie wurde mit Blick auf die Anforderungen des Bedieners und Programmierers entwickelt und ist mit vielen intuitiven Funktionen ausgestattet, die Sie an anderen CNC-Bearbeitungszentren vergeblich suchen werden.

Jedes Haas VMC stellt Ihnen die Leistungsmerkmale und Kennwerte zur Verfügung, die Sie wirklich benötigen. Damit ist sie die beste Investition, die Sie jemals zu entscheiden hatten, und sie bietet Ihnen mehr Nutzwert, Flexibilität und Produktivität, als Sie sich jemals haben vorstellen können.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1