contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouvez un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
About Haas Automation

À propos de Haas Automation

Fondée en 1983 par Gene Haas, la société Haas Automation propose depuis toujours des produits de grande qualité à des prix abordables. Prioritisant le volume des ventes plutôt que les bénéfices par unité, Haas Automation offre plus de fonctionnalités standard, d'innovations de haute technologie que peut-être n'importe quel autre fabricant CNC au monde, de surcroît avec une mécanique extrêmement robuste et à des tarifs plus attractifs !

 

Assurance qualité

VibrationAnalyzer.jpg

Imprimer

Procédé de contrôle le plus strict de l'industrie

Avant de quitter l'usine, une machine CNC Haas type est soumise à plus de 300 tests de contrôle qualité, pouvant inclure jusqu'à 168 heures (24 x 7) de fonctionnement réel pendant la phase d'assemblage. En fait, dès qu'une machine n'est pas exploitée physiquement, elle exécute des tâches préprogrammées visant à contrôler les tolérances opérationnelles et les paramètres de performances.

Des inspections de contrôle qualité sont réalisées sur chaque pièce, de la fabrication initiale aux installations ultérieures. Des essais statiques et opérationnels sont effectués dès qu'un sous-assemblage de composants est ajouté à l'assemblage principal, garantissant un suivi de certification papier tout au long des procédés d'assemblage, de test et d'expédition.

Ballbar.jpg

Test intégral à la barre à billes avant expédition

Haas applique un test ballbar pour vérifier le positionnement linéaire et la géométrie de chaque machine. Le ballbar, d'une précision extrême, suit le mouvement de la machine alors que celle-ci procède à une série de mouvements circulaires, afin de garantir la synchronicité des mouvements et de vérifier la géométrie de la machine. Un graphique est ensuite généré, illustrant l'état de la machine et ses données de performances. La moindre déviation dans la géométrie ou la position apparaît sous la forme de cercles distordus qui attirent immédiatement l'œil du technicien. Une copie de ce diagramme est fournie avec chaque machine Haas comme garantie de sa précision et de son alignement parfait.

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1